This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:适用于 TIDA-01167A 板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939189/tida-01167-apply-for-tida-01167a-board

器件型号:TIDA-01167
主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1LM74800-Q1

大家好、

我知道如何 为客户申请 TIDA-01167A 电路板吗? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hollis,我们对拖延表示歉意。  原始设计人员不再与我们在一起、这是一个相对较旧的设计(2016年发布)。 因此、我们是否还有任何样片库存存在疑问、但我们将离线联系汽车系统团队、以确定是否有样片库存或是否有开发新样片的计划。  此致、参考设计运营部 John Fullilove。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    很抱歉、由于客户现场支持而导致长时间延迟。

    实际上、该参考设计是几年前设计的、我们现在没有库存。 但我们建议使用反向保护应用的新器件。

    1) 1)如果您只需要通用和简单 的反向保护、则可以选择 LM74700-Q1。

    2) 2)如果您想要使用 ORing 功能、则可以使用 LM74800-Q1。

    如果您有任何想法、请告诉我。