This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010065:AMC1311电路:SHTDN 引脚连接

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TIDA-010065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/941189/tida-010065-amc1311-circuit-shtdn-pin-connection

器件型号:TIDA-010065
主题中讨论的其他器件:AMC1311

你(们)好

我想知道您是否可以帮助解释连接到  AMC1311的 SHTDN 引脚的组件的功能。  

对于不同版本的原理图、外部组件是不同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stone Wang

    感谢您查看 TIDA-010065。 也感谢您提出这个问题。 对于组装和测试、请使用启用了 DNP 的版本。

    R26 R27 +内部100K 上拉电阻器禁用 SHTDN。 请查看逻辑输入电平阈值的数据。

    当前配置有效、但也 可以考虑使用或填充 R26。

    我们将在下一次设计 更新的机会中进行这些更新。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Sreenivasa  

    感谢您的快速回复。

    客户能否将 SHTDN 引脚直接接地?

    与采用 R26和 R27的电路相比、该电路直接将 SHTDN 引脚连接到 GND 有哪些缺点?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stone Wang

    感谢您的回复和查询。

    在我们进行参考设计的方法中,我们在电路中提供了一些配置, 以便在可能的情况下可以安装另一个器件以进行一些快速测试。

    由于这是一个数字输入、我没有看到如您所建议的那样将 SHTDN 直接连接到 GND 有任何缺点。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa  

    感谢您的确认。

    客户想要评估 TIDA-010065的性能、我想知道您能否告诉我如何申请此参考设计?  

    谢谢你。