This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1292R:导联 I 或导联 II

Guru**** 2994300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/941074/webench-tools-ads1292r-lead-i-or-leadii

器件型号:ADS1292R

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

从用户指南的原理图中,我们知道用于测试 ADS1292R 的 ECG 和呼吸的 IN1P 和 IN1N,我们知道 LeadI = IN1P (LA)-IN1 (RA),但我们可以看到图2,LeadII 中的 ECG 不在 LEAD I 中,我想知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    ADS1x9xECG-FE 硬件支持不同的选项来馈入标准 ECG 和呼吸信号。 GUI 显示来自硬件的 ECG 信号的方式可能不一致。 您可以使用示波器分析工具检查从 ECG 模拟器应用的 ECG 信号(请参阅用户指南中的图25)。

    谢谢。

    -TC