This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82084:TPS82084

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/936718/webench-tools-tps82084-tps82084

器件型号:TPS82084

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我想与 TPS82084搭配使用、VIN=3.3V Vout=1.8V、Iout=250mA

在数据表中、我可以使用此直流到低电流的方式、但在带隙中、我无法在0.4A 下进行仿真。

 此直流/直流转换器上的低电流存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorin、您好!

    我们能够重现此问题。我们正在努力确定此问题的原因。

    我们将保持您的最新状态。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorin、您好!

    我们已修复此问题。此修复程序将在 9月21日之前在 TI.com 上暂时可用。

    将在 TI.com 上提供修复程序后通知您。

    如需 立即参考、请查找随附  的适用于您的条件的 WEBENCH 设计报告。 如有任何疑问、请告知我们。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign9911.pdf

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorin、您好!  

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Umayal