This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM27402:软启动时间(TSS)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/936553/webench-tools-lm27402-soft-start-time-tss

器件型号:LM27402

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们使用"LM27402"降压控制器将 Vin=3.3V 转换为 Vout=1V@10A。 对于该设计、我们需要软启动延迟 TSS=5ms。 对于该延迟、WEBENCH 建议使用 CSS=47nF 的电容器。 但是、根据"LM27402"数据表中提到的公式 、如果我们使用 CSS=47nF 的值、

TSS=CSS*0.6/ISS,
=> TSS= 47nF*0.6/3uA、
=> TSS= 9.4ms

那么、您能不能建议哪一个是可靠的。 我们的要求是我们需要软启动延迟 TSS=5ms、我们是否可以获取 WEBENCH 仿真报告电容器值、或者我们是否需要根据数据表计算电容器值。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您报告此问题。我们正在努力修复 Webench 公式。我们将继续更新此内容。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我们已修复此问题。此修复程序将在 9月21日之前在 TI.com 上暂时可用。

    将在 TI.com 上提供修复程序后通知您。

    如需 立即参考、请查找随附  的适用于您的条件的 WEBENCH 设计报告。 如有任何疑问、请告知我们。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign9912.pdf

     

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Umayal