This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:TIDA-00792

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/940773/tida-00792-tida-00792

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ76940

尊敬的 TI:

我想购买 TIDA-00792评估板。 请提供这方面的资料。 如果 TIDA-00792 评估板不可用、请提供类似于 TIDA-00792 评估板的替代选项。

最好

kWh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 kWh、

    此电路板不可销售-许多 TI 参考设计都是这种情况。 这些设计文件可供下载、因此您可以根据需要构建此电路板。 唯一可购买的电路板是 BQ76940 EVM: https://www.ti.com/tool/BQ76940EVM

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    BQ76940评估的最大额定电流为15A。 但对于我们的应用、我们需要30A 的最大电流。  BQ76940不适用、TI 是否可以提供未出售的样片评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 kWh、

    没错。 遗憾的是、我们没有可发货的 TIDA-00792板、EVM 专为评估而设计、不能用于每个应用。 许多应用需要远高于30A 的电流。  

    此致、

    Matt