This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM7480-Q1:Tina 仿真所需的均值模型

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937801/webench-tools-lm7480-q1-average-model-required-for-tina-simulation

器件型号:LM7480-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

此器件是否有任何平均模型可用? 我尝试在瞬态模型上模拟 ISO 脉冲响应、但在长持续时间脉冲上的收敛方面遇到问题。

近期是否有发布平均模型的计划、以便我能够成功模拟 ISO 脉冲响应?

谢谢!
曼丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandy、

    到目前为止、没有发布 平均模型的计划。 但是、我将采用此反馈来检查开发可行性。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandy、

    我们现在没有计划开发平均模型。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandy、

    我要关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    当我尝试仿真电路对 ISO7637脉冲的响应时、会出现此问题。 其中一个脉冲如下图所示

    我没有获得仿真的输出、因为它在2-3%处停止。 对于所有较长且编号较高的激励脉冲、都会发生这种情况 描述其波形的数据点。

    您能不能告诉我应该如何对此进行仿真?

    谢谢!
    曼丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    您可以分享您的电子邮件 ID 吗? 我将通过电子邮件向您共享 TINA 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandy、

    我已私下给你发送了。 请回复。

    此致、Rakesh