This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPSM84824:仿真不能与低负载电流配合使用

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/938460/webench-tools-tpsm84824-simulation-doesn-t-work-with-low-load-current

器件型号:TPSM84824

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我需要在12至1.2V 输出电压@4.8A 的情况下为 TPSM84824运行仿真。 原理图配置在"自定义"抽头中更新、但"仿真"抽头中的负载瞬态和稳态不起作用。 它显示"仿真失败"。 奇怪的是、它们适用于6A 和8A 条件。 您能否告诉我、在您弄直后如何对该器件的4.8A 负载进行负载瞬态和稳态仿真? 感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    感谢您报告此问题。我们可以重复此问题。

    我们正在努力解决同样的问题。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    我们已经解决了这个问题。 这些更改将在下周末反映在 TI.com 上。 我们将在它可用时通知您。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    TI.com 上提供了此修复程序

    谢谢、此致、
    Praveen