This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN75DP129:评估原理图

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/940099/webench-tools-sn75dp129-evaluation-schematic

器件型号:SN75DP129

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

我需要使用 SN75DP129 DP 转 HDMI 转换器来验证设计。  我希望您能获得该芯片的参考原理图和电路板布局。  请提供任何帮助。  

谢谢、

桑德 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑德 V

    DP 还是 DP++? DP129是一款 DP++转 HDMI 转换器、不支持 DP 转 HDMI 转换器。

    如果您需要 DP++转 HDMI 转换器、是否接受我的友情请求、以便我可以向您发送板级配置文件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、我已接受您的请求、请您分享板级配置文件。 如果您有 DP 到 HDMI、也可以转发给我。

    此致、

    桑德 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑德 V

    我以私人邮件形式向您发送了文件、请检查。  

    遗憾的是、我们没有 DP 转 HDMI 解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    感谢您发送此文件、我可以在我的板上继续操作。

    请问 DP 和 DP++端口在电气和信号方面的区别。

    此致、

    桑德 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑德 V

    DP 是具有 DP 电气信号的 DP 协议。

    DP++支持 具有 DP 电气信令的 DP 协议和具有 DP 电气信令的 HDMI 协议。  

    从 DP 到 HDMI 时、我们将 DP 协议和 DP 电子信令更改为 HDMI 协议和 HDMI 电子信令(TMDS)、因此它是一个协议转换器。

    从 DP++到 HDMI 时、我们保留 HDMI 协议、但将 DP 电气信令更改为 HDMI 电气信令、因此它是电平转换器。

    谢谢

    David