This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TL7705A:关于 TL7705A#39;s SPICE 模型

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/940140/webench-tools-tl7705a-about-tl7705a-s-spice-model

器件型号:TL7705A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我在 TI 网站上申请了 TL7705A 的 SPICE 模型、但无法申请。

是否有办法获得上述 IC 的规格模型?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoo、

    我们目前没有 TL7705A 的型号、此设计未处于计划中、因为这是一款非常旧的器件。 您可以使用 EVM 吗?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    抱歉、我不知道什么是"EVM"。
    然后、我需要查找 TL7705A 以外的最新 IC。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoo、

    我们可以帮助您解决这一问题、您的系统要求是什么?

    谢谢、
    Abhinav。