This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:.end 与.SUBCKT 不匹配

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, CSD19531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/940295/webench-tools-lm5116-end-does-not-match-subckt

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: CSD19531Q5A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具


***** 09/14/2012:35:44***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0****

**配置文件:"SCHEMATIC1-test"[ C:\Users\naman\Documents\Rightbot_Design\TI_PSpice\lm5116-pspicefiles\schematic1\test.sim ]


****电路说明


秘书长的报告


**创建电路文件"test.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地库:
*从 C:\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib"nom.lib"

*分析指令:
Tran 0 1 0
选项 ADVCONV
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源自 LM5116
X_U2 N00204 N00288 N00358 N00481 N00526 0 N00607 N00794 N00814 N02270 0
+ 0 N01220 0 N01177 N01041 0 N00980 N01035 N00937 0 LM5116_TRANS
V_V1 N00204 0 52Vdc
R_R1 N00288 N00204 60.4K Tc=0、0
R_R2 0 N00288 2.1K Tc=0、0
R_R3 0 N00358 22K TC = 0、0
R_R4 N00204 N00481 1MEG TC=0、0
C_C1 0 N00526 2n TC = 0、0
C_C2 0 N00607 100N TC = 0、0
C_C3 N00806 N00794 330p TC = 0、0
C_C4 N00814 N00794 22p TC = 0、0
R_R5 N00814 N00806 232K TC=0、0
C_C5 N00980 N00937 100N TC = 0、0
D_D1 N01041 N00980中断
C_C6 0 N01041 1U TC=0、0
X_X1 N00204 N01035 N00937 CSD19531Q5A
X_X2 N00937 N01177 N01220 CSD19531Q5A
X_X3 N00204 N01035 N00937 CSD19531Q5A
X_X4 N00937 N01177 N01220 CSD19531Q5A
C_C7 N00204 0 2.2u TC = 0、0
C_C8 0 N00204 2.2u TC = 0、0
R_R6 0 N01220 2m TC = 0、0
C_C9 0 N02270 270u TC = 0、0
C_C10 0 N02270 270u Tc=0、0
R_R7 N00794 N02270 221K Tc=0、0
R_R8 0 N00794 11.8K TC=0、0
L_L1 N00937 N02270 10uH
I_I1 N02270 0 DC 20可调节

****恢复 test.cir ****
.end

警告(ORPSIM-15223):库文件 C:\SPB_Data\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 自创建索引文件 nom_pspti.ind 以来发生了变化。

警告(ORPSIM-15227):时间戳从2020年7月20日星期一09:52:32更改为2020年9月14日星期一12:34:34。

INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 创建新的索引文件 nom_pspti.ind。

索引有来自4323个文件的82519条目。
+(78 9.04E-12)
+(799.03E-12)
+(80 9.03E-12)
+(819.03E-12)
+(829.05E-12)
+(83 9.09E-12)
+(84 9.15E-12)
+(85 9.27E-12)
+(869.48E-12)
+(879.78E-12)
+(88 9.75E-12)
+(89 9.72E-12)
+(90 9.69E-12)
+(99.66E-12)
+(929.63E-12)
+(93.60E-12)
+(94 9.57E-12)
+(95.55E-12)
+(96 9.51E-12)
+(979.51E-12)
+(98 9.51E-12)
+(999.51E-12)
+(100 9.51E-12)
R2 6 0 1e6
C1 3 7 1e-15
V1 7 0直流0.0V
E3 8 0值{1*i(v1)}
R3 8 0 1e6
G1 1 2值{-v(6,0)*v(8,0)}
结束 CG
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配
+(78 3.49E-10)
+(79 3.46E-10)
+(80 3.43E-10)
+(813.41E-10)
+(823.39E-10)
+(83 3.36E-10)
+(84 3.34E-10)
+(85 3.32E-10)
+(86 3.30E-10)
+(87 3.27E-10)
+(88 3.26E-10)
+(89 3.24E-10)
+(90 3.22E-10)
+(91.3.21E-10)
+(923.19E-10)
+(93.18E-10)
+(94 3.17E-10)
+(95 3.16E-10)
+(96 3.15E-10)
+(973.15E-10)
+(98 3.15E-10)
+(99 3.15E-10)
+(100 3.15E-10)
R2 6 0 1e6
C1 3 7 1e-15
V1 7 0直流0.0V
E3 8 0值{1*i(v1)}
R3 8 0 1e6
G1 1 2值{-v(6,0)*v(8,0)}
结束 CD
---- $


错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配

如何解决.end 与.subckt 不匹配的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    我们应该以与启动子系统相同的名称结束子系统。 您可以尝试使其相同吗? 从.ends 中删除 subckt 名称也应该有所帮助(例如、只使用.ends而非.endscd)。  

    PSpice 是一种 Windows 工具、在读取输入文件时从每行删除最后2个字符。 因此,如果 LIB 保存为 UNIX 文本文件,并且只有一个“LF”行尾字符,则会删除一个额外的字符,并出现错误。

    请参阅以下 E2E 主题了解更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/969668

    此致、

    Bhushan