This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010038:0.5W 待机功耗要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W, INA180, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939065/tida-010038-0-5w-standby-power-requirement

器件型号:TIDA-010038
主题中讨论的其他器件: TL103WINA180TPS560430

您好!

我将构建一个与 TIDA-010038参考设计规格类似的 SMPS。 此参考设计在无负载情况下的功耗约为0.4W。 然而、这个 SMPS 正在为我的电路供电、此电路在待机期间消耗大约10mA 的电流。 由于 LLC 在低功耗下的效率不是很高、因此系统的待机功耗大约为0.8W。 当我尝试调整突发模式阈值时、待机功耗略有下降。 高于特定阈值时、我注意到24V 输出开始尖峰、可能会听到一些可闻噪声。 如何调整 SMPS 设计以实现0.5W 的总系统功耗、同时为电路提供10mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、方

    在 TIDA-010038中、它使用了一个运算放大器(TL103W)、由24V 电源供电;而 INA180的5V 电源由 LDO 调节。

    两个以上的运算放大器将消耗大量功率。

    您可以将5V LDO 更改为降压转换器、例如 TPS560430、并使用5V 偏置电源所有运算放大器和光电耦合器。

    这将对待机损耗大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dyson:

    感谢您的回复。 我将研究您关于节省 TIDA-010038次级侧电路功耗的建议。

    我在初级侧有几个问题:

    1) 1) U8和 Q9的功能是什么?

    2) 2)为什么 OVP 使用 Q5而不是 R14?

    3) 3) NTC1似乎感应到 L2的温度。 在什么条件下需要该电路?