This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01333:Rshunt 额定值

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01333, TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939117/tida-01333-rshunt-rating

器件型号:TIDA-01333
主题中讨论的其他器件: TVS2700

尊敬的 TI 支持:

我在查看 TIDA-01333前端时遇到了以下问题

#1 (连续)的最大额定输入电压是多少?
2如果 TLP3123导通且 VIN 大于10V、输入如何防止电气故障(与 ESD/瞬态无关)?

如果我的数学公式正确、对于 VIN = 10V、R30 (0.125W)的额定值过低、  假设裕度为20%、则至少应为0.25W。  

我提出的原因是、我正在设计类似的前端
在我的情况下、VIN_MAX = 24V、我想添加 PTC 以在发生故障时限制电流、并允许使用尺寸更小的电阻器

PTC 的情况下的电流

  • 100E/200R 的额定功率分别为0.75W/1.5W。

具有 PTC (Itrip = 60mA)

  • 100E/200R 的额定功率分别为0.4W/0.75W。

我遇到了 TVS2700 (VCLAMP = 32.5V 典型值)、但我不确定如何弥补直流击穿电流 IBR = 12mA

3该 IBR 额定值是否意味着器件完全导通时、最大电流应限制为12mA 直流电流?

谢谢、
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    首先、我看不到您在 TIDA-01333原理图中放置的原理图片段。 因此、我将为我的 ANSWE 考虑这里的电路。

    -在输入达到10V 时、R30/R29将对其进行分频、R30的最大值应为6.67V、因此您计算0.25W 的值对我来说是正确的。 我认为设计中未考虑此故障情况。

    PTC 被视为保护4-20mA 电流输入的标准方法、大多数模块的限值最大为30mA。 因此、如果使用跳闸电流高于30mA 和低于60mA 的 PTC、则所需的额定值会更低。 PTC 跳闸前的瞬态脉冲功率应由所选负载电阻器进行考虑和处理。

    IBR:直流击穿电流代表击穿所需的最小电流。 发生击穿需要满足两个条件:达到击穿电压、电压源能够提供最小电流。 在 TVS2700中、达到29.3至33.9V 的 VBR 电压、其电源至少能够提供12mA 的电流。 如果源不可用、则不会发生击穿。

    当 TVS 器件处于击穿状态时、它只能通过受其额定功率限制的电流、在发生浪涌事件时、TVS2700的峰值电流(IPP)为40A (页3/DS)

    -我建议您联系您的销售/现场支持工程师、因为 TI 很快就会为您的确切问题提供半导体解决方案、这是一款能够保护负载电阻器的器件、无需提高其额定值。 该器件将具有电压/电流限制、因此如果达到任一限制、它将关闭。

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您花时间回答和澄清问题。

    一定会再来的! 感谢提供的有用信息:-)

    最棒的
    AJ