This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01599:Q2

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01599

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939488/tida-01599-q2

器件型号:TIDA-01599

您好、香榭丽舍

对于此 TIDA、用户指南中的图13与原理图不匹配。

您能否检查发射器连接并确认哪一个是正确的? 连接到 VCC1或 DGND?

您能否简单解释一下此晶体管 Q2在设计中发挥的作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您观看本演示。 TIDA-01599设计指南中的图13错误。 原理图正确。

    晶体管 Q2的发射极必须连接到 VCC1。

    在低电平有效 STO 信号 Q2的情况下、ISO5852的 VCC1电源引脚对地短路、并在 PWM 信号为高电平有效时防止通过 ISO5852的 ESD 基板二极管产生潜在的反向偏置。

    此致、
    Martin