This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5180DESIGN-CALC:LM5180DESIGN-CALC

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939419/webench-tools-lm5180design-calc-lm5180design-calc

器件型号:LM5180DESIGN-CALC

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否可以使用工具加工匝数比为1:n (n > 1)的变压器?
例如、如果我输入匝数比1:2、则会收到错误消息#value!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的错误发生在 WenBench 或 Excel 计算工具中? 您的输入和输出条件是什么?

    我使用 Excel 工具计算出 Vin=12V、Vo=120V、Io=0.05A、使用1:4的匝数比、看起来不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于相同的值、我只得到错误的值。 这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以尝试选项->信任中心->宏设置->启用所有宏  

    否则,我就不知道了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的努力。 同时,我也解决了这个问题。 我使用的是德语 Excel 版本、在此版本中、逗号"、"用作十进制字符。 如果我将其更改为.""。 工作表工作正常。
    有时解决方案很简单,如果你只知道它的话;-)

    谢谢