This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8878:C2

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937422/pmp8878-c2

器件型号:PMP8878

您好!

我的客户正在参考 PMP8878、对"C2"有如下问题;

1、如何设计 C2的额定电流?

2、如何设计 C2的电容?

3.我们应该如何设计 C2的额定电压?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它实际上是由其阻抗设计的。 其阻抗 ZC2 1/(2pi FSW C2)需要比变压器两端的电压小得多、其峰值电流与变压器或 MOSFET 中的峰值电流相同、在稳态运行时其额定电压非常低。 但是、在最坏的情况下、如果变压器饱和时的额定电压为额定电压、理论上可以是 Vin。 但是、当这种情况确实发生时、OCP 应该起作用。 通常、其额定电压可以设计为能够承受 OCP 电流、并将该电流连接到 ZC2、然后在最坏的谐振情况下增加2倍。