This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10948:300V 输出、最大负载为4A

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/938085/pmp10948-300v-output-with-4a-max-load

器件型号:PMP10948

大家好、我是一名具备 SMPS 基础知识的学生。 我想知道 是否可以修改 PMP10948以将输出电压设置为300V、负载容量为4A。 如果有人能够指出需要修改哪个组件及其背后的原因、那将会有所帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nafis、您好!

    此设计中有两个独立的 PFC 级。  它们不是设计为连接在一起。

    此外、输出电压设置为380V、因为它需要高于最大线路电压。  如果您的线路电压低于300V、则可以将输出设置为该电压。  但是、如果线电压超过300、则需要将其设置为更高。

    希望这对您有所帮助。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设我使用降压变压器220:110V 并向该模块馈电110V、在这个模块之后、哪个组件决定输出电压?