This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM117HV:稳压器图像

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117HV, LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937461/webench-tools-lm117hv-regulator-image

器件型号:LM117HV
主题中讨论的其他器件: LM117

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  
我的工程师 从 TI 购买了多个 LM117HV,并将其发送给我的客户。

但我的客户将其退回、因为他们在销钉上有牵引孔、焊接时会发生故障

,请检查我的附加文件,并回答这些文件是否是假的??

还请告诉我的代理已从贵公司购买这些产品?

我们想很快就知道这一点,这是对的,我们把我的代理带回了这些部分, 然后把我的钱收回了吗?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到附加的文件。 您可以再次尝试连接它吗?

    我也不明白这个问题。 您能否更详细地解释退回器件的原因?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的重播

    我的作品在他们的松木里有士兵,就像旧的作品一样。

    我的代理已购买并发送给我。

    但我的客户会重新发出信息,并告诉他们使用了这些信息。

    我不知道哪一个是正确的。

    我的代理告诉我这通常是原始的,我的客户告诉我这些是假的或使用的。

    请回答这些问题在质量控制方面是否正常??

    我应该接受哪一个?

    我的座席有一个可接受的收据,她从您那里购买。 但这些片段就像假的或用过的。

    请帮帮我。 我必须很快作出决定

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Nick Butts"]

    您好!

    我没有看到附加的文件。 您可以再次尝试连接它吗?

    我也不明白这个问题。 您能否更详细地解释退回器件的原因?

    此致、

    Nick

    [/报价]

    你(们)好

    请问如何在此处附加图片。

    我看不到任何附加选项。  

    如果我发送我的片段图片,您将找到我的目的。 lm117的引脚为银色,其电容为金。 引脚似乎有焊料。

    我的客户告诉他们使用或伪造

    但我的代理有贵公司的 PI,她告诉我的形状是正常的。 我之前为您的同事附上了图片和 PI

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处圈出的按钮用于插入图片或视频:

    需要将映像保存在本地计算机上才能正确插入。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正由假冒产品调查团队对此进行调查。 我将向您介绍他们的结论。

    此致、

    Nick