This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00912:直流分流传感器200A

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, ADS7263, TIDA-00914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/938090/tida-00912-dc-current-shunt-sensor-200a

器件型号:TIDA-00912
主题中讨论的其他器件:AMC1301ADS7263TIDA-00914

嘿、我在问这个部件是否有内置 ADC  

我需要获取数字输出如何获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的关注! AMC1301没有任何数字输出。 您必须添加外部 ADC -数据表建议 将 ADS7263 14位 ADC 作为一个很好的示例/起点- 但 TI 当然还有更多的选择。 或者、这可能更加巧妙、您可以查看我们的隔离式 Σ-Δ 调制器:AMC1305、AMC1306、... 并将其馈入正弦滤波器。

    在不了解应用详情的情况 下、我可以认为"TIDA-00914:采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流感应参考设计"是一个很好的起点(www.ti.com/.../TIDA-00914)。 TI 的 C2000 MCU 将提供此类 SINC 滤波器的集成。

    此致、

    Michael