This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10833:将 PMP10833修改为5Vout/1A

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/938512/pmp10833-modify-pmp10833-to-5vout-1a

器件型号:PMP10833

尊敬的团队:

是否可以将 PMP10833更改为5Vout/1A 而不是15Vout/1A?

如果可能、您能否指出需要修改哪个 R/L/C?(220Vac 输入)

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您只想更改输出电压、只需更改输出分压器即可。

    其余组件可以保持不变。

    当然、如果您想优化组件、您可以缩小其中一些组件的尺寸。

    谢谢、

    Robert