This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40182:CAD 文件不包括原理图、PCB 或 Altium 项目文件。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40280, PMP40182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937572/pmp40182-cad-files-do-not-include-schematics-pcb-or-altium-project-files

器件型号:PMP40182
Thread 中讨论的其他器件:PMP40280、Hi pmp40182和 pmp40280不包括 CAD zip 文件中的 Altium 文件、仅包括输出项目配置文件。 您是否能够完全上传两个项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

       您能否在此处留下一个电子邮件地址、我可以将这些原理图和 PCB 文件发送给您。

    此致、

    Richard