This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20588:如何从220 VAC 供电

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937175/pmp20588-how-to-supply-from-220-vac

器件型号:PMP20588

大家好、团队成员!

我们是否有与 PMP20588类似的参考设计、但使用220VAC 作为输入、使用70Wt 输出功率?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    请看一下此设计。 这并不是完全合适的、但应该让您接近。

    谢谢、

    Robert