This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:使用 PSpice CIR 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937687/pspice-for-ti-using-pspice-cir-files

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:OPA197

是否有简单的方法可以使用 PSPICE for TI 中另一个 PSpice 工具中的现有 CIR 文件?

在其他版本的 PSpice 中、可以打开 CIR 文件并直接运行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    感谢您发帖、感谢您关注 PSpice for TI。

    在商业 PSpice 中、您可以打开电路网表并使用 PSpice A/D (PSpice 绘图窗口/弹出窗口)运行它。

    您可以在 PSpice for TI 中执行同样的操作。

    首先、在绘图窗口打开时运行其中一个参考设计- OPA197快速运行
    仿真完成后、通过"File/Open"和"Simulation"/"Run"打开所需的.CIR 文件
    如果网表没有错误、仿真将运行、图形窗口(在较大的绘图窗口中)将出现。
    您可以使用跟踪/添加跟踪  菜单项或相应的图标()来绘制在探测语句中指定的曲线。

    我很高兴您问了这个问题、因为在我看来、我们应该能够打开绘图窗口而不首先运行仿真。
    首先运行仿真、只是为了打开绘图窗口、似乎有点权变措施。
    我将与 PSpice 供应商核实一种在不首先运行仿真的情况下打开绘图窗口的替代方法。  
    该信息可用后、它将发布到此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我喜欢您的回答、因为我在发布此问题之前实际上已经尝试过这一点、所以很高兴知道我在正确的轨道上。

    它起了作用。  PSpice for TI 将获取 cir 文件并加载、不会出现错误。 但是、它会报告该文件具有一些第三方模型(确实如此)、并且只能支持一条和三条布线之间的布线、因此我需要减少布线数量。  仿真将在该点中止。 我不知道如何减少 CIR 文件中的迹线。 在这种情况下、跟踪/添加跟踪菜单显示为灰色、我猜是因为仿真从未实际运行。  

    如果您想尝试、我可以向您发送我要使用的 cir 文件。  它来自客户、因此我可以通过 TI 电子邮件发送它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    请通过电子邮件发送。

    在执行该操作之前、请检查.probe 语句、并查看是否列出了三个以上的波形。
    如果电路中的任何模型不在 TI 内部库的 PSpice 中、则绘图将限制为三个波形。
    听起来就像这里的情况一样、如果您可以将探测信号修改为三、它可能会运行。

    如果不起作用、请发送。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    供应商回答了有关在不先运行 sim 的情况下打开绘图窗口的问题:

    [打开绘图窗口时不运行 sim ]... 可通过使用 PSpice 下的 View Simulation Result 菜单选择或 PSpice 工具栏中的图标或使用 PSpice 项目-原理图页面上的 F12键来完成。

    它将启动 PSpice 波形视图-如果结果存在(从上次仿真运行开始),则加载仿真结果(.dat,波形),如果结果不存在,则提示运行仿真。

    此致、
    John