This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65HVD75:SN65HVD75的 TVS 选择

Guru**** 2761725 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937097/webench-tools-sn65hvd75-tvs-selection-of-sn65hvd75

器件型号:SN65HVD75

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们公司的产品使用 SN65HVD75设计电路、但在客户使用过程中 TVS 会损坏。 设计电路如下所示(信号线未与100Ω Ω 串联)。 现在、我们可以在 CPDQC12VE-HF 和 SESD0402X1BN-0015-096之间进行选择。 您认为哪种电视更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 CPDQC12VE-HF 在这里不合适、因为它的19~23V 钳位电压  高于 SN65HVD75的绝对最大值(-13V/16.5V)。  如果您希望 获得更好的 ESD 级别、则可能 需要考虑 SM712

    此致、

    Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS SESD0402X1BN-0015-096呢?但根据您之前建议的链接 :e2e.ti.com/.../how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232- RS-485和 CAN 基于电压额定值。 该链接表示该值可能略大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稍大意味着峰值电压可能比绝对最大值高1V 至2V  根据数据表、19V 是仅1A 电流的钳位电压。

    此致、

    Hao