This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65261-1:有关 WEBENCH 仿真可用性的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/936969/webench-tools-tps65261-1-question-about-webench-simulation-availability

器件型号:TPS65261-1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我认为 TPS65261-1在之前的 WEBENCH 中得到了支持、但新的 WEBENCH 似乎不支持它。
我们的客户希望这款器件能得到新的 WEBENCH 支持。
您能否在全新 WEBENCH 上提供 TPS65261-1仿真?
或者是否有与 TPS65261-1规格相似的产品(输入电压范围、输出电流、三通道输出等)已经在新的 WEBENCH 上得到支持?

此致、

Yuta Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    目前、WEBENCH 不支持多轨设计。

    我将这一职位调至专家组以获得进一步支持。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuta  

    正如 Umayal 所说、 WEBENCH 不支持多轨设计。  

    作为最佳实践、建议根据经验证的 EVM 参考设计开始您的设计。  

    一般来说、您只需更改输出设置的反馈分压器电阻。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵

    我知道。

    您是否有任何 WEBENCH 支持多轨设计的计划?

    此致、

    Yuta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuta  

    我知道、没有计划为 多轨器件构建 WEBENCH。