主题中讨论的其他器件: DRV10983
您好!
我使用的设计与 TIDA-00652类似。 IE、用于 BLDC 风扇应用的降压 PFC+ DC-AC 转换器+ BLDC 驱动器。 该电路专为90-265Vac 输入范围而设计。 在230VAC 输入中、我连接了一个用于风扇速度控制的串联电容稳压器、然后降压 PFC 将进入间断模式。 我知道、由于输入端的高阻抗、电压会下降、电源电流不足。 我们是否必须采用不同的架构才能使用串联电容稳压器进行速度控制? 您是否有适用于 BLDC 风扇且具有常规壁挂式稳压器速度控制选项的参考设计? 请支持。
谢谢、此致、
阿斯瓦西