This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00652:输入端的电容器稳压器

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00652, DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/952095/tida-00652-capacitor-regulator-at-the-input

器件型号:TIDA-00652
主题中讨论的其他器件: DRV10983

您好!

我使用的设计与 TIDA-00652类似。 IE、用于 BLDC 风扇应用的降压 PFC+ DC-AC 转换器+ BLDC 驱动器。 该电路专为90-265Vac 输入范围而设计。 在230VAC 输入中、我连接了一个用于风扇速度控制的串联电容稳压器、然后降压 PFC 将进入间断模式。 我知道、由于输入端的高阻抗、电压会下降、电源电流不足。 我们是否必须采用不同的架构才能使用串联电容稳压器进行速度控制?  您是否有适用于 BLDC 风扇且具有常规壁挂式稳压器速度控制选项的参考设计? 请支持。

谢谢、此致、

阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您需要添加更多电容器的问题是什么。 对于电机控制、DRV10983是一款开环速度控制器、无法支持恒定速度控制。 当您更改电容器时、它不会解决任何速度精度问题。 如果24V 在230V 交流电压下不稳定、请检查 PFC 部件参数。  

    B.R

    霍肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 您是否有适用于使用常规电容式稳压器进行 BLDC 风扇速度控制的参考设计?

    此致、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们有一个采用 DRV1098x 的闭合速度环路设计。 请参阅 www.ti.com/.../TIDA-01585

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文指出:"电路板通过脉宽调制(PWM)或外部信号的模拟电压接受速度命令"。 实际上、我对速度控制的要求是通过输入中的电容稳压器实现、如下所示。 您是否有任何解决方案? 当我们在输入端连接电容式稳压器时、降压 PFC 将无法工作、并将进入间断模式。 我们是否需要使用任何其他架构/电路来使用输入稳压器实现速度控制? 请分享您对此的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法打开您的图像。 是否可以重新发送? 我不确定您设计的是哪种电路。 但是、根据您的描述、我建议首先对电机进行调优。 电机正常运行后、对 PFC 进行调优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、当电容式稳压器以串行方式连接到输入端时、交流/直流不工作。 您是否有任何解决方案? 我们需要遵循其他电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的目标是更改风扇速度、更改降压 PFC 的输出电压、更改 PWM 频率/占空比的 MCU 输出以更改电机转速。 我无法理解如何使用串行电容器来改变电机速度。 请首先了解设计、然后更改设计。 您不能通过更改交流电压来更改电机。 它是降压 PFC 电路。 输出电压是恒定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下评论

    您的目标是更改风扇速度、是的。 更改降压 PFC 的输出电压。  更改 PWM 频率/占空比的 MCU 输出以更改电机转速。 我无法理解如何使用串行电容器来改变电机速度。 BLDC 风扇速度控制在市场上提供电容式风扇稳压器。 https://www.amazon.in/Generic-Anchor-Panta-Speed-Regulator/dp/B07FS9X2Z5/ref=asc_df_B07FS9X2Z5/?tag=googleshopdes-21&linkCode=df0&hvadid=396985556319&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7990985097772358082&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1007776&hvtargid=pla-949572753789&psc=1&ext_vrnc=hi

    请首先了解设计、然后更改设计。 您不能通过更改交流电压来更改电机。 它是降压 PFC 电路。 输出电压是恒定的。 是的。 我了解电压将是恒定的。 这就是我寻找具有高 PF 的可变电压解决方案的原因。 你有解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电容器稳压器的原理是更改交流相位以调节输出功率、然后更改交流风扇速度。 它只能用于交流风扇。 如果您要更改 BLDC 风扇速度、则需要添加一个附加电路来将相位信号更改为输出电压信号。  一种更简单的方法是使用基于电阻的速度控制器通过 MCU 对 PWM 信号进行调优。 在不对任何高压电路进行调优的情况下、这是更好的选择、也是非常安全的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您是否有任何基于电阻器的速度控制器解决方案可供使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在寻找具有基于电容器稳压器的速度控制的高 PF 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请将您的想法更改为低电压 BLDC 电机控制。 我们的设计具有一个可支持95%以上 PF 的有源 PFC。 您可以轻松更改 MCU SW 以支持基于电阻的速度稳压器。  

    请单击"已解决"按钮以关闭此讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢迄今提供的支持。 我们可以使用不同的开环拓扑(通过改变输入电压并实现高 PF)通过电容式稳压器成功更改电机转速!!!!

    您可以关闭此帖子。

    此致、

    阿斯瓦西