This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:启动电路(使用 UCC28700-Q1而不是 UCC28C43-Q1)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28700-Q1, TIDA-01505, UCC28C43, UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950428/tida-01505-start-up-circuit-uses-of-ucc28700-q1-instead-of-ucc28c43-q1

器件型号:TIDA-01505
主题中讨论的其他器件:UCC28700UCC28700-Q1UCC28C43UCC28C43-Q1

您好!

我有识别 器部件(UCC28700)、该部件内集成了启动电路。

如果可能、您能确认吗?

UCC28700的最大占空比是多少?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    是的、可以使用 UCC28700。 栅极驱动器电压被钳位至14V。  PMP10415 是此类应用的一个示例。 关于最大占空比、我将向您回来。 需要进行内部检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    感谢您的回答。

    我对计算有一些疑问。

    在该公式中、fmax 是多少? 这是开关频率?

    VOCBC 的良好值是多少

    我的应用是将输入信号40V-500V 转换为16V 6W 和5V 1W、而不在初级和次级之间进行隔离。

    这是转换器在 DCM 模式下工作、对吧?

    当我使用以下公式计算一次侧电感时:

    所选值必须低于计算值、是多少?

    该驱动器适用于40V 输入?

    您是否有用于计算的 Excel 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    我无法看到您上传的图像。 请检查一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    感谢您的回答。

    我对计算有一些疑问。

    在该公式中、fmax 是多少? 这是开关频率?

    VOCBC 的良好值是多少

    我的应用是将输入信号40V-500V 转换为16V 6W 和5V 1W、而不在初级和次级之间进行隔离。

    这是转换器在 DCM 模式下工作、对吧?

    当我使用以下公式计算一次侧电感时:

    所选值必须低于计算值、是多少?

    该驱动器适用于40V 输入?

    您是否有用于计算的 Excel 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    我仍然看不到您的图像。 但要回答最后一个问题:UCC28c43和 UCC28700-Q1的输入电压均为40V。 我没有用于 TIDA-01505的 Excel 文件、但对于基于 UCC28700的设计、在链接熔断时有一个 Excel 文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的本文档。

    我有一些问题:

    我想在40-500V 至16V 范围内实现非隔离式反激。 我可以将 Vs 引脚与次级侧而不是辅助绕组相关联吗?

    该转换器在 DCM 模式下工作、对吧?

    我不喜欢使用电流调节模式、这是可行的吗?

    IPP 电流的模板是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV 引脚的电流容量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    您指的是哪种控制器? UCC28C43-Q1或 UCC28700-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28700-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28700 DRV 拉电流典型值为25mA、灌电流典型值为400mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、您能否用 UCC28700-Q1问题开始新的主题? UCC28700-Q1团队中的某个人可以根据您的需求为您提供帮助。