This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:审查可切换输出电压设计

Guru**** 2992870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/952733/tps61175-q1-review-of-switchable-output-voltage-design

器件型号:TPS61175-Q1

您好!

我采用了 TPS61175-Q1并进行了2项设计。 一个具有12V 输出、另一个具有24V 输出。

在我的电路板中、我需要通过将一个电阻器与一个反馈电阻器并联来在12V 和24V 之间切换输出电压。 并联的电阻器将连接到开关、以实现可切换的输出电压控制。

除了反馈电阻器外、这是否可以通过使两种设计的所有组件保持相同来实现?

随附的是两种设计的报告、供查看

e2e.ti.com/.../24V-120mA-85C-TPS61175Q1.pdf

e2e.ti.com/.../12V-120mA-85C-TPS61175Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berde、

    是的、除了反馈电阻器外、您可以使两种设计的所有元件保持相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您能告诉我上电时的浪涌电流吗?

    此外、如果输入电压低于3.3V (我给出的最小输入电压作为设计输入)、则会发生可靠的上电。

    我的应用由电池供电。 因此、我希望在上电期间输入电压下降至低至3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berde,í a

    根据您使用的总输入和输出电容、它大约为1.5A 至2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我还问过、如果输入电压低于3.3V、是否可以实现可靠的上电?  您能确认一下。

    在我的应用中、由于加电时的浪涌电流、输入电压可能会降至3V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保启动期间的启动电压高于2.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议输出电容值、浪涌电流最高为1A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    它还与您使用的电感器/源极电压有关。 实际上、您可以根据您的设置在自己的电路板上进行测试。

    或者,您可以在输出侧保留足够的电容器,在测试完成后,如果您认为浪涌电流太高,则可以删除一些电容器。