主题中讨论的其他器件:BQ76930、
大家好、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您好、Rohit、
如您在数据表规格中所知、BQ76930不是一款高精度器件。 上面显示的较低器件的差值看起来相对较好、而较高器件的偏移似乎为20mV。 需要检查的事项:
希望其中一项有助于确定原因。
您好!
现在尝试不同的选项。
以下是您的建议之一、
TIDA-01093的多个信号电平从较高的 IC 电位移至较低的(MCU 电平)。 检查这些电路上的电流消耗以及它们是否仅在预期的情况下工作。
原理图 U7中的隔离器 是 MCU 和上 AFE 之间的桥接器,U7我一直保持导通状态,所以它是否正常?
此外、从电池 C1到 C11、如果移除了任何一个电池、MCU 会不断获取警报中断、 但是、如果从 C12到 C15和 C17到 C20的任何电池单元如果移除了任何电池、MCU 不会从 高 AFE 获得警报中断、因此它显示了旧的电压读取值、而低 AFE 中断则运行良好、 此外、如果移除 C16、则来自 C16-C20的所有电池电压都接近0伏、警报中断工作正常。
似乎 AFE 发生故障、如果移除除 C16以外的电芯 C12至 C20、ALERT 引脚不会变为低电平并保持高电平、原因是什么?
我还检查了 AFE 稳压器上位电源和 ALERT 引脚,两个都显示了3V3,而且当电池 C20被移除时,我在电压上检查了 C56,它显示了9V 导通脉冲和2V 关断脉冲,如果 C16被移除,它在 C56上显示了9V 电压。
Rohit
您好、Rohit、
移除电池20后、芯片电源的电流路径会发生变化。 电芯20无法为 BAT+节点提供电流、电流可能需要流经 R104和 Q47A。 器件和接口电路的电压将发生变化。
C56是上部的 REGSRC 电容器。 REGSRC 为 REGOUT 稳压器负载提供电流。 它将由包括 I2C 上拉电阻在内的负载电流进行调制。 在您的波形中、12V 有很大的变化、似乎 BAT+无法为负载提供电流。 您可能确定 BAT+有电源并检查路径中的组件。
如果未将顶部器件发出的警报传输到底部、请首先确保存在电源电压、然后检查转换电路的工作情况、包括 Q52、Q53、Q1。
移除电池20后、芯片电源的电流路径会发生变化。 电芯20无法为 BAT+节点提供电流、电流可能需要流经 R104和 Q47A。 器件和接口电路的电压将发生变化。
那么、对于上述情况、如果没有 C20电池、它将如何管理 V 和 I 要求?
在没有移除 C12电池的情况下也观察到同样的效果,与 C13-C15类似,但如果移除 C16电池,它将非常完美,同时警报也会得到正确处理。 ,当单元格1-11被移除时也会观察到同样的情况,它的工作方式非常完美。 除了 C16 th 电池外、移除 C12-C20的情况并非如此。
那么、请分享为什么会发生这种情况?
我还使用了20个1P 单元组合。
Rohit
您好、Rohit、
BQ76930不应在缺少电池的情况下运行。 通常、此类堆栈上的负载会导致开路电池上的电压反转、并可能损坏 BQ76930。 我不知道为什么您可以移除下层堆栈中的电池。 通常、如果您有一个具有负载的40V 电池组并移除中间的一个电池、则负载上的电压为0V、电池开路位置上的电压为-36V。 在轻负载下、您可能会获得流经电路的电流、其幅度更小、但仍会在整个电池组中产生一些电压。 每个电芯上的齐纳二极管是尝试保持运行的一种方法、但齐纳二极管的正向电压仍可能在该电芯上提供一些更大的负电芯电压、齐纳二极管将具有一些电流限制。 平衡 FET 和平衡电阻器的体二极管将提供具有更多压降的类似器件。
如果您希望能够移除电池、则必须弄清您的电路结构不起作用的原因并设计合适的电路结构。 不应超出 IC 的绝对最大值。
我使用2个具有不同器件型号的 AFE 来构建20系列封装。 (Bq7693002 -上 AFE 和 Bq7693006 -下 AFE)。
有2个芯片用于读取20节电池。
每个芯片使用10节电池,因此10+10节电池可生产20节电池。
Bq7693006、用于电池- 1至电池- 10
Bq7693002用于电池- 11到电池- 20
在 BQ7693006和 bq7693002之间使用电平转换器隔离器。
现在、几个小时后、读取 Bq7693006和 Bq7693002 AFE 中的读数:-
有关读数的快速查看、请参阅附件。![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/1230x0/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Afe_2D00_20S.png)
只有在控制器中运行几个小时的代码后才会观察到这种行为,最初所有代码都处于提审状态。 上 AFE 中的增量缓慢且逐渐增大,达到约25mV。
此外、还可以观察到、上 AFE 电池的放电速度快于下 AFE。
因此、请通过一个帮助解决该问题。
谢谢
Rohit