This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010056:TIDA-010056中的 UART 引脚存在问题

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010056, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/949994/tida-010056-issue-with-uart-pins-in-tida-010056

器件型号:TIDA-010056
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

您好!

我正在使用 TIDA-010056评估板来运行 BLDC 电机。

对于数据监控、我希望使用 UART 模块并通过 RS-232采集数据。  

由于某些问题(尚未找到)、先前在 TIDA 板上工作的 LDO 停止工作、因此我通过 PC 或直流电源从外部提供3.3V 和 GND。

我关于 UART 引脚的问题是、我无法通过 UART 接收数据。 我已经通过示波器从 UART 捕获了数据图像、并在下面进行了共享。

此外、为了确定我的代码是否正确、我已将相同的代码转储到 MSP430FR2355 Launchpad 中、并且可以通过 UART 查看数据是否正确、而不会出现任何问题。

请在下面找到相同的图像。

EVM_UART 图像:

LaunchPad_UART 图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您的图表、我认为最有可能的是您具有不同的 GND。 是否将 PC 的 GND 连接到 TIDA-010056?  

    请确认。  

    霍肯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于我的 LDO 不工作、我已将 PCS 接地连接到 TIDA-010056

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PCS 接地连接到 TIDA-010056接地以供电、则可以看到上面的波形。

    但是、在为 UART 测试 launchpad 时、也有已连接的 PC 接地、因此正确波形的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对您的问题有点困惑。  

    通过 EVM、从 EVM 到 PC 的 GND 连接在一起。 因此 UART 具有相同的 GND。  

    对于 TIDA-010056、请确认 UART TX 和 RX 以及 GND 3线已连接到 PC UART 输入。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已将所有三个引脚连接到 FTDI 芯片、FTDI 连接到 PC。

    使用 FTDI 和 UART 进行数据记录的可取原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、请断开 FTDI 板并测试 UART_TX 和 UART_RX 信号。 如果 TX 信号正确、请检查 FTDI 板的电路。 如果 TX 信号不正确、我认为您需要检查 MCU 引脚是否已损坏。 您需要确保 FTDI 板具有合适的输入接口、例如3.3V 输入、合适的输入电阻等  

    B.R

    霍肯