This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5711:侧图

Guru**** 2674105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/952099/pmp5711-side-photo

器件型号:PMP5711

大家好、团队、

是否有 PMP5711的侧图? 我想确认组件高度。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Takeo-San、

    连接了我的转换器的侧视图;最大 高度由输入电容器尺寸 H13决定、
    高度13.5mm、变压器 Payton #55880、这里的高度小于15mm。
    我在近十年前进行了此设计、将转向更新的 FET 并替换输入
    电容器、由 Panasonic 混合电容器2x 47uF/80V ZC 系列提供。

    已在48V 标称输入电压下附加应力分析;在35A 满载条件下、电源需要强制冷却。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../PMP5711_5F00_PwrStg_5F00_48V.pdf