This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01624:功耗/电池寿命计算

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01624, TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/951670/tida-01624-power-consumption-battery-life-calculations

器件型号:TIDA-01624
主题中讨论的其他器件: TMP117

您好!

 是否有关于 TIDA-01624 设计功耗/电池寿命计算的信息?  

我们迫切需要计算功耗。 我看到35mAh 电池的寿命大约为5天。 但我找不到任何有关温度测量频率和其他要求(如广告等)的信息  

我们非常感谢您的任何帮助。  

谢谢。  

阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    感谢您的发帖。

    本文档的表3和图15至20 介绍了 TIDA-01624在不同配置下的电流消耗。 5天以上的运行时间处于图17中的条件下、该条件具有10Hz 自动广播脉冲和配置为1Hz 测量(8个平均值)的 TMP117。 在该配置下、会通告相同的温度测量值10次。  

    您可以使用容量更大的电池或通过降低广播频率来延长此设计或类似设计的寿命。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您提供相关信息。 有很多文章可供选择、有时我们(好的、我)错过了我们(我)面前的内容。

    如果我想摆脱懒散状态、我是否可以应用6级数学运算来估算更高电池容量的电池寿命? 假设一切都是相同的、唯一的变化是电池。 假设100mAh:

    35mAh --> 5天

    100mAh -> X

    X=(100*5)/35= 14.3天

    这次我的懒散会不会得到回报吗?

    谢谢

    阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    是的、您的方法可以正常工作。

    如果您采用表3中的6.4天运行时间配置、则使用100mAh 电池(6.4天* 100mAh/35mAh)可以获得大约18天的运行时间。

    当然、这假设您的设计将大部分运行时间都处于自动广播模式。  

    此致、
    Brandon Fisher