This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:PWM 占空比变化问题

Guru**** 2537600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/951630/tida-00951-pwm-duty-cycle-change-issue

器件型号:TIDA-00951

您好!

当我们在降压模式下工作时、我们注意到 PWM 的变化不会改变触发栅极的实际 PWM、因此 d-s 的触发频率为~50%。

我找到这个主题、询问 RAM 相同的问题、但他没有回答。

请您澄清一下吗?

在照片中、您可以看到占空比为10%的 PWM 触发对应于~50%的 d-s 触发

黄色和绿色=来自 DSP 的10%占空比

蓝色和橙色= Q6、Q7的漏极源极

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Micheal

    您是否尝试过 Ramkumar 的建议:"交换连接器 J3的引脚1和3以解决您看到的问题。"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、但此解决方案不是指当前问题。

    谢谢

    Michael