This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:有关刷写 MSP430的帮助

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/951204/tida-010042-help-regarding-flashing-the-msp430

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件:MSP430F5132

你好!!

我对如何在给定的参考设计中对 MSP430板进行外部编程有疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    看起来 MSP430F5132正在使用 Spy 线控信号 RST 和 TST。  您可以使用 MSP430-FET 编程器/调试器或大多数 MSP430 LaunchPad、方法是使用几根外部导线。