This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA TI 仿真结果不正确

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM837, INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950762/tina-ti-incorrect-simulation-result

主题中讨论的其他器件:LM837INA332

我正在尝试仿真一个6级运算放大器设计。 最后4个阶段将使用 LM837器件。 该部件没有宏模型。 但是、我在论坛上看到一位 TI 工程师说、MAX410器件非常接近、可以用于仿真。

然后运行 Analysis -> AC Analysis -> Calculate nodal Voltages"、节点 VF6:9显示36.98伏特的幅值。 显然、使用12伏电源时、这种情况不会发生。

我出了什么问题? TSC 文件已附加。

感谢 you.e2e.ti.com/.../INA332_5F00_620_5F00_MAX410.TSC

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray、

    我们的团队将查看此问题、并尽快提供回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果您想了解详情、LM837的产品文件夹和全新的 PSpice for TI 工具中均提供了 PSpice 模式。

    随附 TINA 文件、其中包含我基于未加密 PSpice 模型创建的宏模型、供您参考。 (这不是正式的 TINA 发布模型)

    关于仿真结果、我有一些意见:

    • 您必须考虑最后一级具有~4.7V/V 增益、输入信号实际为7VDC、计算得出的节点电压将输入7VDC 乘以4.7、得出~32.9VDC 结果
            
    • 我将检查产生的节点电压、因为这实际上仅显示基于增益的预期电压、而不考虑电源电压。
    • 通过执行瞬态仿真、您可以看到输出实际削波为~11V


    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../INA332_5F00_620_5F00_LM837.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    感谢您的解释。 我知道瞬态仿真提供了正确的结果。

    我对 AC Analysis 的32.93伏输出很好奇。 出于好奇、我在 R19和 U5的反相输入之间插入了一个1uF 电容器、因此不存在直流电压。 对于 C9和 R4之间的节点处的直流电平、"碘电压"字段现在显示0V。 但是、我仍然看到该节点处的32.93伏输出。 振幅字段究竟指什么?

    我将下载 PSpice for TI 工具并进行试用。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    一个串联电容器移除了直流分量、因此计算出的直流电平将为0。
    节点分析同时考虑交流和直流、对于幅度、它计算的电压幅度不是考虑电路电源、而是仅考虑增益;如果您将输入激励设置为0V 幅度、则会得到0幅值、并且只考虑直流电平。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。 这说明了它的工作原理。

    射线