This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4466:L1 &L3器件型号

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4466, PMP15002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/949355/pmp4466-l1-l3-part-number

器件型号:PMP4466
主题中讨论的其他器件: PMP15002

我们在 PMP4466设计中找不到有关 L1的任何信息,您可以共享 L1还是提供替代部件?

说明中的 L3是950欧姆铁氧体、但 PN 指向52欧姆铁氧体、正确的值是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    很抱歉造成混淆。 L1的器件是电感为1.1mH 的共模扼流圈、封装尺寸为9.5mm。 原厂在中国制造。

    我在 Murata T953-0.45的类似设计(PMP15002)上找到了一个器件

    与此类似的任何内容都应该起作用。

    对于铁氧体磁珠、52ohm 部件将起作用。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Robert、

    感谢您提供信息。

    遗憾   的是,PMP15002中的 L2也是东莞丰岳的制造商(似乎您错过了线路,L1是 Murata 的,它是另一个电感器)。

    你认为这个可以吗?  www.we-online.com/.../744821201.pdf

    此致、

    穆罕默德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    哎呀! 你是对的。

    超值的部分会很好。 很抱歉造成额外的混淆。

    谢谢、

    Robert