This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:TI 的 pspice 仿真存在问题

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950818/lmg3410r050-issue-with-pspice-simulation-for-ti

器件型号:LMG3410R050

您好!

我刚才下载了 TI 的 pspice、并从 TI 网站运行了 lmg3410r050 pspice 模型。 模型是降压转换器、但仿真结果错误。 降压转换器的开关节点电压如下所示。 并随附了 pspice 文件。 可以帮助我检查问题是什么? 谢谢!e2e.ti.com/.../LMG3410R050.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您发送的图像已损坏。 可以再试一次吗? 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    图像已附加。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们的器件初始启动大约需要1ms (内部电源轨上电并为栅极驱动提供适当的偏置)。 如果您将时间设为>1ms (例如1.5ms),则随后应看到正确的开关节点波形。

    请告诉我它是否起作用。 如果您能将答案标记为已解决、我们也将不胜感激。

    此致、