This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9780:浪涌电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9780, TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950286/pmp9780-inrush-current

器件型号:PMP9780
主题中讨论的其他器件: TPS65131-Q1

尊敬的专家:

我们的客户计划使用 PMP9780开发设计。 但其3.3V 输入电源电流限制为1A。

如何进一步改善 PMP9780浪涌电流?

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    该参考设计中使用 的器件是 TPS65131-Q1。 通常、我建议增加软启动时间、但器件似乎具有固定的软启动时间。 相反、您可能会尝试对输出轨的使能进行排序、以交错/延迟导通。 如果您还有其他问题、我建议您联系产品线以获得进一步支持。  

    Pradeep