This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30338:原型器件电源

Guru**** 2928770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/951125/pmp30338-proto-part-supply

器件型号:PMP30338

您好、请确认供货情况、以支持可行性/验证研究、然后满足低批量供货需求。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EVM 和参考设计之间存在主要差异;
    可以订购 EVM、但我们的参考设计没有。

    我们只是提供所有 CAD 和测试数据、以便 快速轻松地重建这些数据。

    感谢 Bernd 的理解和致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    感谢您的回复、并且出于我的理解、您是否能够提供样片板?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我们无法提供任何硬件;
    但是、使用随附的光绘数据、您将在几天内获得裸 PCB;
    只需将 CAD 数据转发给您的 PCB 供应商即可。

    BOM 应在 DigiKey 或类似产品中提供。

    此致、Bernd