This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00010:需要澄清 TIDA-00010方框图、设计与放大器;原理图。

Guru**** 2972270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, AFE4490, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950516/tida-00010-clarification-needed-on-tida-00010-block-diagram-design-schematics

器件型号:TIDA-00010

我们正在设计传输脉动式血氧计。 经过详细研究、我们发现 TIDA-00010似乎是我们项目的完美搭档。

但在进一步了解 TIDA-00010之前、我们希望 TI 团队澄清我们在 TIDA-00010方框图和设计中存在的以下疑问。

  1. 我们能否将 Arduino Nano 用作 MCU、而不是 MSP4305528 MCU 和 CC2541 BLE 模块? 我们需要通过 USB 将测量的(SpO2和心率)数据发送到计算机。
  2. 如果我们可以将 Arduino Nano 用作 MCU、而不是 MSP4305528和 CC2541 MCU、我们是否可以在以下链接中使用基于 AFE4490 + Arduino Nano 的相同设计来测量 SpO2和心率?

链接: protocentral.com/.../1113-protocentral-afe4490-pulse-oximeter-shield-for-arduino-v2-642078949425.html

3.我们能否从原理图中移除电池管理系统? 因为我们计划使用 USB 电力线为系统供电。

4.我们是否可以移除 FRAM、因为我们需要实时发送信号并将其存储在外部系统中?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viknesh:

    我不熟悉 Arduino Nano MCU、但只要如 AFE4900数据表中所述使用 SPI 接口和其他数字线路、就可以正常工作。 是的、如果系统从 USB 和 FRAM 上电、如果您不打算使用电池管理、则可以移除电池管理。