This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21639:热感图像

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950084/pmp21639-thermal-image

器件型号:PMP21639
主题中讨论的其他器件:UCC28780

您好!

我想知道热像的部件位置、尤其是第7页、第8页中介绍的90VAC、50Hz 输入、20V、3.25A 输出情况下 LMG3411和 UCC28780的位置、以便更好地了解 LMG3411如何变热。 Bx4热像是否位于 LMG3411第8页?  

此致、

TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    第8页的 Bx4是 LMG3411。

    Bx1是次级侧上的同步整流器

    Bx6是初级侧上的二极管电桥

    UCC28780位于 Bx1和 Bx4之间、未在框中突出显示、也不会变得很热。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    请参阅下面随附的图片。  我只在 UCC28780 (Bx1)和 LMG3411 (Bx2)上放置了盒子。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert -San、Brian -San、

    非常感谢。 您的建议是让我更好地了解 GaN FET 如何有效地解决应用中的热问题。

    此致、