This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01393:是图32 (PMIC 排序)中指示的无负载或有负载时的输出电压与时间的关系曲线、要求提供有关该曲线的更多信息

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01393, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950231/tida-01393-are-the-output-voltage-vs-time-curves-indicated-in-figure-32-pmic-sequencing-with-no-load-or-with-a-load-requesting-further-information-on-the-same

器件型号:TIDA-01393
主题中讨论的其他器件: TPS650864

您好!

TIDA-01393的图32显示了各种电源轨的输出电压与时间的关系、但并未讨论电源轨上的负载。 您能不能对这些电源轨上施加的负载(如果有)提供一些指示?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图32是在无负载的情况下获取的。

    不过、稳压器具有固定的压摆率、因此除非电容器充电电流+负载电流>电流限制、否则负载或空载时的斜率应大致相同。 0V 和0.4V 之间的形状可能会有一些轻微变化(最小电压设置、其中受控程度较低)、但这会非常小。 您可以在 TPS650864数据表中的图5-2 (例如 BUCK3转换器启动)中看到更放大的版本、其中显示了第一个电压阶跃中的小凸点。