This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20878:各种电容器的额定电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/946828/pmp20878-voltage-rating-of-various-caps

器件型号:PMP20878

您好!

电容器 C27、C100、C102的额定电压均为250V。 这一大评级背后是否有理由? 100V 就足够了吗?

谢谢你
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    这些电容器的电压与额定电压为150V 的 FET Q13和 Q15相同。  这些电容器需要相同的150V 额定值、但通常提供100V 或200/250V 电压、因此我使用了额定电压为250V 的电容器。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的快速回复。 这仍然会引起一个问题、这是否意味着 FET Q13和 Q15将经历高达150V 的电压? 输出电压仅为+24VDC。 或者只是为了匹配/超过这些 FET 的额定值?

    谢谢、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很抱歉耽误你的回答。

    是的、这些器件需要具有更高的额定电压。 由于反激式拓扑、这些器件的 VDS 看到的电压高于输出电压。

    如果您查看测试报告第4页、则会显示这些部件上的最大电压(Q13 = 90V、Q15 = 94V)。

    谢谢、

    Robert