This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC2060A:TPIC2060A 加电/断电序列

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/949237/tpic2060a-tpic2060a-power-up-power-down-sequence

器件型号:TPIC2060A

您好!

客户 正在将 TPIC2060A 用于 HDD 驱动器模块。

我无法在数据表中找到具体的描述。

您能否 为 TPIC2060A 提供上电/断电序列?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 TPIC2060A 在12V/5V/3.3V 上不具有加电/断电序列要求。    

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    此致、

    MURO