This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:TIDA-00779

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/948957/tida-00779-tida-00779

器件型号:TIDA-00779

尊敬的 TI 专家:

您能否根据参考设计 TIDA-00779向我提供 L1的规格详细信息?

我对设计中的计算结果和取值感到困惑、因此您能否向我提供规格详细信息。

谢谢  

Raja a.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raja、Richard 将在周一返回中国办事处时回答有关 TIDA-00779设计的以下问题。  您的请求在中国时间星期五晚上下班后收到。  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作