This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:LM3881 simplis 或 PSpice 或 Tina-TI 模型

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3881, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/948527/lm3881-lm3881-simplis-or-pspice-or-tina-ti-model

器件型号:LM3881
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3880

大家好、  

只想问一下 是否有 LM3881 simplis、PSpice 或 Tina-TI 模型?  最好没有加密版本(如果有)。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    旧版 WEBENCH (基于 AdobeFlash) 用于支持 LM3881、但已于2020年1月停产。 目前、我们没有适用于此器件的任何可用模型。

    我们有用于 LM3880的 PSpice 模型、而不是 LM3881。

    这有多重要?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    那么、LM3880是否存在未加密的 PSpice 模型? 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我已经通过电子邮件发送了您的模型。

    此致

    Yihe