This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:LDO (TPS7A0333)处于活动状态时的电流消耗量是多少?

Guru**** 2930700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/948472/tps7a03-how-much-current-consumption-when-ldo-tps7a0333-is-active

器件型号:TPS7A03

您好!

我使用 LDO 器件型号 TPS7A0333来调节3.6V 至3.3V 电压、LDO 激活时、最大电流消耗为多少(我尝试从数据表中进行检查、看不到我们的条件)?、

输入电压:3.6V

输出电压:3.3V

最大电流:20mA

工作温度:-40至70°C

谢谢、

非特哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nonthaphat,

    通过查看数据表中的图、我们预计您的用例的接地电流(Iout=20mA)约为35uA。  

    正如您在该图中看到的、接地电流不会随 Vin 的变化而显著变化