This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP3162:R3的用途/大小调整

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/947969/pmp3162-purpose-sizing-of-r3

器件型号:PMP3162
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

在另一个线程中、R3被称为感应电阻器、但我不清楚它在这里是如何使用的(通常也是感应变压器的新功能)。  是否所有电源变压器的电流都流经电流感应变压器(CST)的初级?  R3位于 CST 的初级侧、后者只能用于为电流提供备用路径。  R6提供变压器复位、R5提供 UCC2897A 上的感测电压。

如果不了解这里是如何使用的、我不确定如何计算正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们发现、通过添加 R3、我们可以降低初级 FET 关断期间在 CST 上发生的高频尖峰。  R6可能会被移除、因为 R3也将控制 CST 的复位。  

    谢谢、此致、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Brian。  我假设特定值不是关键、那么只需添加一点抑制。

    由于 CT 一次侧的电阻比 R3低~2个数量级、我假设测量电流的差值很小、无法忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该值不是那么关键。  更低更适合最大限度地减小电压尖峰、但您必须使阻抗明显大于 CST 阻抗、以确保初级电流流经 CST (正如您指出的那样)。

    谢谢、

    Brian