This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00834:能够监控&放大器;过滤谐波内容????

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, TIDA-00834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/946710/tida-00834-capable-of-monitoring-filtering-harmonic-content

器件型号:TIDA-00834
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

尊敬的先生/女士:

              目前、我们正在进行保护领域的研发、因此我们为     指定应用选择了具有 ADS8588S 评估板(EVM)的 TIDA-00834卡。 在 购买这两张卡之前。  我需要向技术人员澄清我对这两个指定板的一些疑问和问题。  如有可能,请安排回调,澄清疑问。 另外,我还将怀疑作为一个总结。

 

总结:

1、 TIDA-00834 卡是否能够减少谐波含量,也有可能监视谐波顺序并过滤谐波含量。

2.只有获得纯正弦波形才能实现过零检测。

 ADS8588S 评估板(软件购买和许可)  

 

--

Selvaganesh Venkatesan (电气工程师)

Total Plant Engineering & Design Private Limited (www.tpedin.com)

手机:+91 9791807961; 电子邮件:selvaganeshv@tpedin.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selvaganesh Venkatesan

    感谢您考虑使用 TIDA-00834和 ADS8588S。

    这是一个信号调节 AFE 板、具有用于电压测量的分压器和用于电流测量的 CT、可展示 ADC 性能。  

    如果您必须测量谐波、则必须在固件中实现相同的测量。 如果您想去除谐波、可以通过硬件滤波器来实现。 ADC 采样率为200KSPS、因此您可以捕获所需的任意数量的谐波。

    ZCD  

    硬件 ZCD 可通过使用纯正弦波实现。 您可以在将输入应用到比较器之前对谐波进行滤波。 或者、您可以在固件中执行 ZCD 检测。

    ADS588S

    您可以购买 ADS8588S EVM 进行评估。  

    TIDA-00834电路板不提供销售。 光绘文件和设计文件可在 TI.com 上找到。 您可以使用相同的方法来制造电路板。

    请联系您当地的 TI 销售团队以获取您可能需要的任何特定支持。

    此致、

    Sreeneivasa  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

            感谢您的宝贵建议!!!  

    --

    Selvaganesh Venkatesan (电气工程师)

    Total Plant Engineering & Design Private Limited (www.tpedin.com)

    手机:+91 9791807961; 电子邮件:selvaganeshv@tpedin.com